结果:找到"SI24R2E SI24R2F 2.4G",相关内容97条
- 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
- Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 低功耗 2.4G 无线 发射 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
- SI24R2F新2.4G超低功耗电动车防盗有源RFID标签芯片方案配合充电桩管理
- 目前全国有很多电动车因充电时电池温度过高,而导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24r2FSI原装2.4G单发芯片电动车防盗标签https://detail.1688.com/offer/598266593321.html?spm=a26286.8251493.description.2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2F 2.4G 低功耗 电动车防盗 RFID 标签 充电桩 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:11:00
- 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G单发芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
- SI24R2F大功率2.4G单发内置MCU电动车安全管理标签应用芯片
- 电动车安全系统应用需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或者爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产和人身安全,无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态或者是否安全,在2019年就多次发生电瓶车充电时发生爆炸或者起火事件。系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片SI24R2F,芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车安全管理芯片 资产管理标签芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-30 16:15:00
- 2.4GHz单发大功率有源RFID应用芯片SI24R2F电动车智能充电安全管理方案首选
- 目前全国有很多电动车因电池在充电时温度过高,导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车充电 2.4G单发 IOT RFID 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-30 11:08:00
- 你见过超低功耗的2.4G标签芯片吗?带温湿度检测功能那种哦
- 其实呢,这款芯片是SI24R2E的升级版,在电动车防盗领域,SI24R2E是独家方案,其低功耗性能深深获得了市场的认可,然而中科微不满足于此。隆重推出SI24R2E的升级版SI24R2F,这款芯片在SI24R2E现有的功能上,新增温湿度检测功能,正式迎合了中科微解决民生问题的初衷。电瓶车充电安全一直是个隐患,我们把SI24R2F做成有源标签,放在电瓶车的电池上,通过温度检测,随时掌握是否充电引起着火的状况,同时在楼宇门禁处,安装2.4G小基站(成本极低),防止用户带电瓶进入户内充电,充分响应国家禁止电瓶车用户入户充电的政策,可以说是量身订做的方案。下面针对升级版SI24R2F与原版本SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2E SI24R2F 2.4G 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:27:00
- SI24R2E引脚图集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2E的管脚功能定义:SI24R2EV3.0.pdf 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-22 10:14:00
- 电动车智能防盗系统方案-SI24R2F
- 对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-08 09:40:00
- 电瓶车安全系统:SI24R2F
- ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电瓶车安全管理 电动车防盗 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
返回